Forte de son expérience locale et de l’écoute des besoins clients, Socomec collabore avec Powersmiths, une branche du groupe, pour associer et faire évoluer des produits et technologies existants. Le résultat : une disponibilité de l’énergie accrue, une maintenabilité du site améliorée et un MTTR inégalé.

Le développement est au cœur des activités de Socomec, et tout particulièrement lorsque cette activité de développement nécessite un travail collaboratif. En impliquant le client dès la conception, puis en travaillant étroitement avec lui pour harmoniser le travail de développement avec les informations issues de ses besoins réels, Socomec est capable de fournir des produits et services innovants qui font réellement la différence.

 

Une conception produit basée sur l’évolution des besoins

En intégrant les clients dans l’ensemble du processus, Socomec est capable de réduire les délais de commercialisation et d’instaurer un sentiment de confiance dans les développements en cours. Luca Franzan, directeur du marketing et du développement des activités de conversion de puissance chez Socomec, nous explique : « En écoutant nos clients et en suivant étroitement les marchés locaux et les changements d’architecture au sein des data centers, nous pouvons associer des produits et des technologies éprouvés pour résoudre des problèmes d’une manière totalement nouvelle. Ce faisant, et en exploitant les avantages inhérents aux produits existants, nous sommes capables d’intégrer une forme de certitude au sein du résultat final. »

 

Une technologie de commutation pionnière et éprouvée

Depuis plus de 30 ans, les Systèmes de transfert statique (Static Transfer Switch - STS) de Socomec ouvrent la voie dans le domaine du transfert des charges critiques d’une source à une autre. Ces systèmes statiques intelligents transfèrent la charge vers une source alternative en cas d’indisponibilité du réseau électrique principal. Ce transfert peut être nécessaire en raison d’une erreur humaine, d’une faille interne de l’onduleur, d’une rupture de câble ou d’une activité de maintenance, assurant ainsi une disponibilité élevée de l’énergie pour les installations critiques ou particulièrement sensibles.

 

Une intégration locale, spécialement développée pour les marchés nord-américains

Membre du groupe Socomec depuis son acquisition en 2018, Powersmiths affiche plus de 20 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de solutions offrant une valeur de cycle de vie exceptionnelle, des économies d’énergie concurrentielles et des risques de sécurité réduits. Réputée pour ses solutions éco-énergétiques ancrées dans une ingénierie d’excellence doublée d’une vision novatrice, Powersmiths met l’accent sur les économies d’électricité à long terme, la réduction des coûts liés aux infrastructures et l’optimisation des performances en matière de sécurité.

 

Désormais disponible avec la plus robuste et adaptable des infrastructures

En s’inspirant de ce qui existe sur le marché et en s’appuyant sur l’expérience des ingénieurs commerciaux, des représentants du fabricant, des distributeurs, des constructeurs de panneaux électriques, des intégrateurs systèmes, des sous-traitants et des fabricants d'équipement d'origine, il a été possible de créer des solutions conçues spécifiquement pour répondre aux demandes uniques des marchés locaux. Les derniers fruits de la collaboration entre Socomec et Powersmiths sont le STATYS PS et le châssis intégrable STATYS, adaptés à tous types d’infrastructures électriques et testés sur le terrain dans les situations les plus difficiles, démontrant une fiabilité élevée et développée dans le respect des normes UL et des exigences du marché nord-américain.

Maintenabilité exceptionnelle et MTTR réduit

Rob Allemeier, vice-président des ventes et du marketing pour les divisions C&I et informatique chez Powersmiths, déclare : « Nous collaborons avec nos clients afin de nous assurer que les dernières innovations s’intègrent harmonieusement dans l’architecture existante, tout en étant suffisamment flexibles pour s’adapter à l’évolution de l’environnement. Ensemble, nous avons conçu un système complet permettant de garantir un fonctionnement simple et fiable par une seule personne, car nous savons qu'un remplacement rapide du module du système de transfert statique est essentiel si l’on veut réduire au maximum le MTTR (temps moyen de réparation). L’accès direct et l’enclenchement infaillible du disjoncteur mécanique facilitent et accélèrent les opérations de maintenance préventive, répondant ainsi aux attentes de nos clients. »

La technologie STATYS de Socomec favorise la segmentation de l’installation et la réparation intelligente des défaillances, augmentant ainsi la disponibilité globale du système fourni.

Olivier Trémouille, directeur des applications commerciales de conversion de puissance chez Socomec, déclare : « Nos systèmes de transfert statique à basse tension et leur redondance intrinsèque intégrée ont été conçus pour venir en appui aux applications critiques, garantissant ainsi la disponibilité de l’énergie ; chaque élément d’une infrastructure électrique doit fonctionner au plus haut niveau possible. En collaborant avec Powersmiths, nous sommes capables de combiner ce qui se fait de mieux en matière de technologie et d’infrastructure, nous permettant ainsi d’offrir à nos clients une solution véritablement optimisée pour l’alimentation des charges critiques et de résoudre leurs plus grands défis en termes d’efficacité énergétique, de fiabilité, de continuité des activités et de coût total de possession. Cela signifie que nous pouvons garantir une alimentation performante dans les applications les plus critiques, ainsi qu’une disponibilité, une sécurité et une fiabilité maximales pour nos clients, tout en générant un retour rapide sur investissement. »